This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301:关于偏置电流

Guru**** 2826195 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/896793/amc1301-about-bias-current

器件型号:AMC1301

您好!

您能告诉我内置运算放大器的偏置电流规格吗?
客户需要这些信息来计算误差。

如果难以披露、
请仅告诉我设计目标值和当前订单(PA 等)。



此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tsukui、

    它在数据表中指定。 在 pdf 阅读器的搜索框中键入"IIB"。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    如 Kai 所述、这在数据表的"输入偏置电流"下进行了指定。

    此外、此 Excel 误差计算器可用于估算典型和最坏情况下的误差值: https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/p/815789/3019110#3019110

    谢谢 Kai!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ai-San、 Alex San、

    感谢您的响应和支持。
    数据表中描述的“IIB”具有从 VCM 增加的电流。



    但是、由于精确的计算、客户希望仅针对放大器提供偏置电流信息。
    您能告诉我偏置电流规格吗?
    如果难以披露、
    请仅告诉我设计目标值和当前订单(PA 等)。



    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    很遗憾、我无法披露这些信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex San:

    感谢您的回答。

    作为本问题的背景、偏置电流相对于 VCM 的程度为 uA 级。
    如果 AMP 的偏置电流为 PA 级,则 AMP 的偏置电流容差可以考虑在内,因为这对 VCM 的偏置电流没有影响。
    因此,我们不需要精确的值,只需要 xxA 级别。
    如果包含机密内容、是否可以发送我的直接电子邮件地址?

    我的电子邮件是:tsukui-y@macnica.co.jp

    此致、
    Yusuke