This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL082:输出引脚输出低电平(正常的接地 IO 电压为0.55V、低 IO = 0.51V)

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TL082, TL052A, LM358B, LM358BA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/885764/tl082-the-output-pin-output-was-low-normal-io-voltage-to-ground-is-0-55v-low-io-0-51v

器件型号:TL082
主题中讨论的其他器件: TL052ALM358BLM358BA

尊敬的工程师:

当测试发现输入没有变化时、

使用了一批新的 TL082CDR、输出引脚输出较低(正常的接地 IO 电压为0.55V、低 IO = 0.51V)、一年前替换为 TL082CDR、输出引脚增加到正常、整个产品测试可以通过。

只要是这批材料,一旦启动,就会出现问题;

以下是电路原理图、请帮助查看。

谢谢你

此致

Elsa Duan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elsa、

    在此测试期间、U1引脚6和7处的电压是多少? 还需要 TL082、VCC+、VCC-的电源电压。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在此测试期间、U1引脚6的电压和 TL082、VCC+、VCC-的电源电压如下:

    从表中的数据可以看到、TL082的 Vcc-略低。
    TL082是否存在问题、然后电压降低?
    需要多大的电源电压以及精度要求多高? 规格是否不在±18V 范围内?

    请加快 TL082的分析、它影响了我们的生产。

    非常感谢

    此致

    Elsa Duan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elsa、

    该偏差是 HCPP-7840 (及其输入端的电路)、TL082的输入失调电压和电阻 R8...R11的制造容差的结果。

    让我们进行一些误差分析。

    近乎完美的器件将产生:

    最坏情况下的电阻器容差(+/-1%)可能会导致:

    TL082的最坏情况输入失调电压可产生:

    这两种方式共同产生:

    因此、两个不同的 TL082电路可产生2 x 177mV = 354mV 的输出失调电压偏差。 当然,这种高偏离是很不可能的,但也是可能的。 但是、您看到的偏差仅为0.55V - 0.51V = 40mV、远小于上述绝对最坏情况下的偏差。

    请记住、HCPP-7840本身也会产生错误。 在这里、偏差仅为-15mV:

    一种很好的方法是使用具有低得多的输入失调电压的 OPAMP。 顺便说一下、我们采用一个 simlar 应用 TL052A。 最好使用+/-0.1%电阻器。

    e2e.ti.com/.../elsa_5F00_tl082.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elsa、

    Kai 的建议很好。 电路的增益为5、因此偏移误差将放大6。 TL082的某些版本允许具有高达+/-15mV 的失调电压。  这会产生+/-90mV 输出摆幅(方差)。  

    最低成本的替代产品是 LM358B 或 LM358BA。 TL052A 也是一个不错的选择。