This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904B-Q1:输入电流噪声

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2904B-Q1, LM2904B, LM2904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/896890/lm2904b-q1-input-current-noise

器件型号:LM2904B-Q1
主题中讨论的其他器件: LM2904BLM2904

大家好、团队、

LM2904B-Q1输入电流噪声是否有任何规格? 我们只能看到输入电压噪声规格。

谢谢。

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johnny、

    LM2904B 的典型偏置电流为 LM2904的1/2、因此我希望电流噪声更低。 我没有任何有关典型或采样电流噪声的数据。 我可以检查几个样本(如5个单元、10个放大器)以了解1kHz 电流噪声。 这可能需要一周半的时间才能完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Ronald、

    是的、感谢您的回复。 如果您这样做、请向我发送数据。 客户需要输入电流噪声规格来检查它是否可用于跨导设计。

    谢谢。

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonny、

    您是指 TIA (瞬态 pdance 放大器)设计? 您能否显示原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johnny、

    我测试了几个样本、1kHz 电流噪声为0.06pA/rtHz、其中一个采样率为0.08pA/rtHz。  100Hz 为0.13pA/rtHz、其中一个频率为0.21pA/rtHz。 如果每千分之几的数字会高得多、不要感到惊讶。 这不是一个低噪声器件。 噪声未经生产测试。 数据表中没有噪声最大限制。