This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA551:OPA551并行连接

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/885614/opa551-opa551-parallel-connection

器件型号:OPA551

大家好、

我尝试将 OPA551与电压跟随器(增益= 1)配合使用。 我尝试通过使用图中所述的两个运算放大器的电路配置来增大输出电流。 第14页上的第29页。 但是、如果我使用实验电路检查它、输出将会出现振荡。 我是否需要与电压跟随器配合使用的任何其他元件? 在实验电路中、没有 R1、R2 = 0欧姆、RS = 20欧姆。 未连接输出负载(RL)。

此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我需要 您提供更多信息。 我用您提供的有限信息仿真了电路、但仿真结果没有结果。 请向我们发送以下数据。  

    向我们发送原理图。

    请在运算放大器的输出端放置一个1kOhm 或实际负载。  

    3、您开始看到哪种频率的振荡? 您是否在输入端执行步进函数或正弦波?

    4.单轨 或双轨等

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    我是最初的提问者、提供以下所需信息:

    下面附上了粗略的原理图。

    2.在有负载或无负载的情况下观察到相同现象。
    输入信号为直流电压(0~10V)。
    4.双轨

    谢谢、此致、
    STS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom 和 STS、

    这与我昨天仿真的电路类似、只是我在单电源轨和100Ohm 负载中进行仿真。  

    在该部分中、我们有两个 PSpice 模型。 我将附带来自 PSpice 模型的仿真数据、这些数据可从以下链接下载。 另请参见随附的 Tina 仿真。 基于此模型、我发现当两个运算放大器在输出端并联时可能会出现问题。 我根据您的负载条件补偿极点和零点、在仿真中看起来很好、请参阅随附的文件。  

    https://www.ti.com/product/OPA551/toolssoftware。 

    e2e.ti.com/.../OPA551-Parrallel-03052020.TSC

    仿真的包含部分为:第二个 PSpice 模型不显示您提供的参数可能的振荡。 因此、我建议您尝试以仿真方式补偿电路、并让我知道测试结果。  

    如果您能够从实际测试中为我提供屏幕截图、则在问题未得到解决的情况下、我可能会更好地了解如何解决问题。 如果存在隐私问题、请要求 Tom 向我发送一封内部电子邮件。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    感谢你的答复。
    我还有一个问题。

    根据仿真结果、输出电压偏移有点大(VG1-VOUT=30mV)。
    是否应减小 R1和 R2的电阻值以减小此电压偏移?
    例如、从20欧姆更改为10欧姆。

    谢谢、此致、
    STS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 STS、

    现在请勿更改。 运算 放大器反馈将补偿 R1和 R2的值。 我需要知道补偿是否适用于您的电路(它在仿真中工作)。 如果您更改 R1和 R2、我必须重新检查补偿和稳定性。   

    请告诉我您观察到的内容、并通过 TI 的电子邮件或 E2E 向我发送屏幕截图。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    我修改了电路并检查了波形。
    输出波形已得到改善、但仍将振荡。


    [条件]
    R1/R2=20 Ω
    R6/R7 = 10千欧
    R4 (RL)=1k Ω
    C1/C2=200pF
    VG1=DC5V

    谢谢、此致、
    STS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 STS、

    我认为当前的 PSpice 模型可能非常接近您的应用的实际 IC。 在您的最终设计中、所需的 R1和 R2值是多少? 我将进行进一步调整和补偿。 您是否获得了所需的精确输出?

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 STS、  

    我并不完全相信捕获的图像是运算放大器振荡的一部分。 但是、我希望您尝试以下几项测试。  

    如何配置并联运算放大器电路? 它是在试验电路板、PCB 或其他器件的基础上构建的?  

    2、运算放大器电路的带宽约为 小于1MHz、我看到您的"振荡"或电压纹波大约为2-3MHz。 您是否在电源轨上放置了旁路电容器? 请将示波器带宽限制在大约20-100MHz。 请为应用使用低 ESR 陶瓷电容器(X7R 或更高)。  

    3.我想查看运算放大器电路响应的上升沿和下降沿。 请在输入端以方波形式放置10-100mV 小信号、我想查看输出响应。 最好将两条迹线都放在屏幕上、并最大限度地提高垂直电压标度。   

    4.另请对较大的方波输入信号进行相同的测试,例如在0.5至1Hz 的运算放大器输入端1-3Vdc。  

    5.最后,如果上述程序不能正常工作,请尝试下面所附的电路。 我将进一步将电路的带宽降低至大约500kHz。  

    我假设当前 OPA551的 PSpice 模型符合您的应用要求。 让我们尝试一下这些实验、我们可以从这里开始。 到目前为止,它似乎是有希望的。  

    e2e.ti.com/.../OPA551-Parrallel-03062020.TSC

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    由于我将此电路用作直流电压缓冲器、因此需要直流精度而不是带宽。

    谢谢、此致、
    STS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    我使用的是可焊原型板。 接线长度比普通 PCB 长得多、寄生电容也更大。
    通过在靠近每个电源引脚的位置添加1uF/X5R 去耦电容器、可改善输出信号振荡。 我在10MHz 带宽下测量了该波形。

    3.4. 检查需要一些时间、因为到目前为止没有可用的信号发生器。
    5.我也检查了这个电路。 波形看起来不错。 我认为该电路更好、因为我需要直流精度而不是带宽。

    谢谢、此致、
    STS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 STS、

    应使用低 ESR X7R 或 C0G /NPO 陶瓷电容器。 一般来说、X5R 的电容随温度的变化可能会大得多。  低 ESR 是通过电容器重定向大多数高频噪声、而不是进入运算放大器的电源引脚。  

    我将关闭此查询。 如果您有任何其他问题、您仍可以在该主题帖上发帖或打开新主题帖。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 STS、

    要验证双路运算放大器反馈是否稳定而不出现振荡、您可以执行以下操作。  

    1.使用每通道最大内存和缓慢的数据采集速率(例如10kHz-100kHz/点采样率)配置示波器。 换言之、将 数据采集时间缩短至5-20秒、以便完成一次测量。   

    2.允许示波器执行自由运行。  

    3.通过将输入电压从接地端连接并断开、以手动方式将输入电压更改为每秒1-5Vdc 左右-这是为了模拟输入端的方波。 如果您可以使用触点开关(例如 DPDT 开关)进行切换、则其可重复性比手动进行切换要高。  

    4.将捕获的输出屏幕发送给我。 在没有振荡且振荡极少的情况下、输出应达到所需的输出电压、而不会出现大量振铃。 如果您不确定、可以提高采样率。 如果您在上升沿看到超过4个振铃周期、则闭合反馈环路可能需要进一步补偿。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    我使用示波器校准信号输出检查了输出波形。
    过冲和下冲很大、但没有振铃。


    [测量条件]
    R1/R2=10 Ω
    R6/R7 = 10千欧
    R4 (RL)=1k Ω
    C1/C2=200pF
    C3=0.1uF
    VG1:0/2.5V 2kHz 方波
    带宽:10MHz

    谢谢、此致、
    STS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 STS、

    捕捉图像中的上升沿与 Tina 仿真一致。 如果您使用先前的电路(C3值较低的电路、在您的初始测试中输出具有小纹波(无旁路电容器))、则它可能会得到更小的过冲或没有过冲。 您可以选择其中一个。 并联运算放大器电路稳定、不会振荡。  

    最棒的

    Raymond