This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA567:输出脉冲(噪声)

Guru**** 2929920 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA567

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/885133/opa567-output-pulse-noise

器件型号:OPA567

大家好、员工

请使用 OPA567数据表(SBOS287A)第9页上的波形提出问题。

问题1.
左下方波形“ENABLE 10Ω Load”具有±μ s 脉冲输出。
在使能从低电平转换为高电平后、
输出在大约1us 后具有+1V 脉冲、在大约7us 后具有-1.5V 脉冲。

为什么这样的脉冲输出?

问题2.
左下方波形"ENABLE 10Ω Load"的输出在 ENABLE 上升后的8us 内有效、
但输入与输出延迟未知、因为未发布输入波形图。
我认为没有延迟、因为它是模拟的。

问题3.
右下波形“ENABLE 1Ω Load”具有±μ s 脉冲输出。
为什么当输出增加较小时、使能后的脉冲振幅会降低?

问题4.
需要采取哪些对策来防止输出上的脉冲?

此致

cafaine2e.ti.com/.../OPA567-Out_2D00_pulse.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cafain,

    我搜索了查看是否可以找到20年前开发 OPA567时的任何原始设计文档、但未找到任何内容、因此我们没有关于使能/关断相关输出行为的详细信息。  

    典型特性图确实显示了您在 Q1至 Q3中询问的行为。 我所能做的就是推测发生了什么、因为我没有关于 OPA567内部瞬态行为的任何信息。 这些行为与输出级响应和对使能/关断电路控制的反应有关。 请注意、该电路在微秒内快速运行、因此它们是非常瞬态的行为。 当使能引脚从关断状态变为启用状态时、会立即产生初始较小的正电压脉冲。 较大的负脉冲可能是由于晶体管实际导通时输出级晶体管中的击穿电流所致。 将负载电阻降低到1欧姆、这样输出更接近接地短路可能会将电流直接通过输出端接地、而不是通过两个输出晶体管。

    请注意、OPA567数据表指出、"典型特性部分显示了在禁用和启用条件下、不同负载阻抗下的输出行为示例。 请注意、这种行为是电路板布局、负载阻抗和旁路策略的函数。 对于敏感负载、建议使用低通滤波器或其他保护策略。"因此、工作中可能还存在一些外部因素。 每当我看到单电源运算放大器电路中的电压电平瞬间降至地电平以下时、该电压电平通常表示已存储的电荷在电路中的某个位置放电。

    上一段建议添加低通滤波器可应用于敏感负载。低通肯定会影响瞬态的特性并使其衰减。 但是、输出端的 RC 或 LC 低通会引起稳定性问题、必须仔细选择。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas San、您好

    由于这是一个旧器件、因此您可以了解没有设计数据的情况。

    此外、启用后立即出现在输出上的噪声的原因未知、我理解您的想法。

    考虑 agan。

    非常感谢。

    自助餐厅