This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV6710:我能否将 TLV6710 VDD 连接到40V、然后上拉至 VDD=40V?

Guru**** 2602745 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV6710, TL431, TLV1805

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/886992/tlv6710-can-i-connect-tlv6710-vdd-to-40v-and-pull-up-out-to-vdd-40v

器件型号:TLV6710
主题中讨论的其他器件: TL431TLV1805

各位专家:

我想使用具有高电源电压的比较器器件、我的电源电压为40V、但 TI 比较器的最大电源电压为36V、器件为 TLV6710。

那么、我可以将40V 电源连接到 TLV6710 VDD 吗? 如果不是、能否使用外部电阻分压器网络将40V 分压至36V、然后连接到 TLV6710 VDD? 这种方法是否存在风险?

此外、我是否可以将 TLV6710输出到该40V VDD? 如果不是、我能否上拉至36VDD、该电压由40V 电阻器分压?

谢谢!

Rachel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rachel、

    附加电路允许消耗多少电源电流? 您要安装什么上拉电阻器?

    可以使用电阻分压器。 不过、您需要将一个去耦电容器与下电阻器并联。 降低电源电压的常用方法是将齐纳二极管与限流电阻器结合使用。 有低电流齐纳二极管可用于此目的。 但同样、它取决于您的应用中可能流过的电源电流大小。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rachel

    TLV6710是一款开漏器件、因此该器件的静态电流相对恒定。  因此、使用电阻分压器降低 TLV6710的电源电压是合理的。  我建议您在 TLV6710的电源引脚和接地之间放置一个去耦电容器、以便在输出转换时处理任何瞬态电流尖峰。  

    但是、电阻分压器不适合用作输出的上拉电压。  当输出变为低电平时、电流会急剧变化、因此可能会破坏电阻分压器网络。  我假设您需要对 TLV6710的输出进行电平转换、以驱动连接到输出的任何器件。  您应该能够使用任何被驱动为外部上拉电阻器上拉电压的电源。  

    如果由于某种原因、您需要比较器的输出摆动到高电压、例如40V、 我建议您切换到使用可直接由40V 电源供电的 TLV1805、并使用电阻分压器或并联基准(如 TL431)作为您的开关阈值。  如果您不需要将输出电压电平转换为较低的电源电平、这可能会极大地简化向此比较器的电路切换。

    卡盘