This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA301-Q1:它能否在 ALERT 和 GND 之间支持0.1uF 电容?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: INA301-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/886865/ina301-q1-can-it-support-0-1uf-cap-between-alert-and-gnd

器件型号:INA301-Q1

您好!

我的客户正在考虑在 ALERT 和 GND 之间应用0.1uF 或更低的电容、但 INA301-Q1能否支持这一点?

此致、

川崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yoshikazu Kawasaki、

    INA301-Q1可以支持、应该没有问题。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、

    非常感谢您的快速回复。  我会告诉我的客户。

    此致、

    川崎市