This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV331:类型编号差异

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV331-N, LMV331, TL331, LM339, LMV393

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/886664/lmv331-type-numbering-difference

器件型号:LMV331
主题中讨论的其他器件:TL331LM339LMV393

您好!

我需要知道以下类型号之间的差异

LMV331DBVR

LMV331IDBVR

提前感谢您

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    LMV331IDBVR 是有效的 TI 器件型号。 这是德州仪器( LMV331 )的美国国家半导体 LMV331M7/NOPB ( LMV331-N )的第二个来源。

    LMV331DBVR 无效、因为它缺少"I"、表示工业温度范围。

    据我所见、"LMV331DBVR"不是 TI 或任何第二来源提供商的有效器件型号。

    有人忘记了"I"...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有一个2000年1月的 TI 数据表、其中显示了不带"I"的这种类型。 所以我有点困惑…

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    抱歉...我在上一个帖子中查看了 TL331。。LMK0136的文献编号应以 SLCS136作为 LMV331的开头。

    好的...您必须拥有 SLCS136A 数据表(2000年1月)并查看"可用选项"表。

    所有器件都缺少"I"。 在以下"B"数据表修订版本(2000年4月)中、所有器件(LMV331、LMV393和 LM339)现在都包含"I"、LMV331处于"产品预发布"状态。 没有对规格进行任何更改。

    "无 I"器件一次性可订购、但截至2002年已停产。

    我必须研究一下差异是什么。 目前、不可订购无"I"器件。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是对的、SLCS136A 正好是我拥有的数据表。 问题是、我们的一位客户有一个较旧的器件组装列表、其中包含器件名称而不是"i"、并且希望我们完全按照该列表组装电路板。 我知道、如果我们可以肯定地说、具有和不具有"i"的两种类型是相同或几乎相同的组件、我们就不会再有问题了。 然后、我们可以向客户解释这一点、并组装实际部件。

    因此、我们非常有兴趣了解器件之间的差异是什么(或者如果没有)。

    提前感谢您

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    您不应该询问客户要组装哪款比较器?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    据我所知、"非 I"器件与当前的"I"器件相同。 非 I 器件已停产、替换器件为相应的"I"器件。 这几乎是20年前...

    大约2000年、TI LMV 器件经过重命名以符合 Q、I 和 C 温度范围后缀。 姊妹产品 LMV3xx 运算放大器也出现了这种情况。

    2015年、高端温度范围从85°C 扩展到125°C。 因此、从技术上讲、当前的"I"器件比旧的非 I 器件"好"。

    因此、LMV331IDBVR 是 LMV331DBVR 的"替代产品"。 TI 不再制造无"I"版本-并且已经将近18年...

    因此、如果他们想要准确的器件型号、则必须找到一个 Sunset 分销商并使用18年前的器件... :^)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    非常感谢您的完整陈述、它将涵盖所有现有问题和即将提出的问题。

    很棒的帮助!

    此致

    Peter