This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9064:TLV9064IRUCR 焊盘图案尺寸问题

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/886883/tlv9064-tlv9064irucr-land-pattern-dimension-question

器件型号:TLV9064

TLV9064IRUCR 焊盘图案长度和宽度= 0.68 + 1.1 + 0.68 = 2.46mm、但长度和宽度规格为2.45mm、不匹配。  

下面是供参考的长度和宽度规格计算数据。

请帮助澄清这些问题、谢谢。

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我无法立即从文档中得知。  我想这是由于四舍五入。  0.68mm 尺寸很可能是0.675mm 的四舍五入、因此所有数字都只有2位数。

    不过、我将深入研究以尝试确认我的理论。  我将在明天之前回来提供更新。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我听到了这个领域的人的反馈。

    遗憾的是、负责原始创建此文档的人员不再与公司合作。  该文档本身在此时已过时、并已创建新的图纸以反映我们的 QFN 封装新标准。  该封装的新图纸应很快在线、但我将在下面提供一份 pdf 副本、供您参考。

    e2e.ti.com/.../RUC_5F00_updated.pdf

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Daniel