This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6001:数据表中有错误(失调电压)?

Guru**** 2987910 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/886933/lmc6001-error-in-datasheet-offset-voltage

器件型号:LMC6001

数据表指定了 LMC6001A 的失调电压、如下所示:
Vs= 0V/+5V、VCM=1.5V:最大值 0.7mV @ 25°C、
Vs= 0V/+5V、VCM=1.5V:最大值 1mV @极端温度
Vs=+/-5V、VCM=0V:最大 10mV @ 25°C、
Vs=+/-5V、VCM=0V:最大 1.35mV @极端温度
这看起来不一致。

我的假设是正确的、应该是正确的
Vs=+/-5V、VCM=0V:最大 1mV @ 25°C、最大值 1.35mV 与温度间的关系

"A"级和"B"级的各节中存在这种不一致之处。 对于"C"级、数字看起来与"B"级更严格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     、

    感谢您指出错误。 看起来在1mV 之后添加零。 很棒的观察!

    我将告诉系统工程师、这些数字需要从拼写错误中更正。  

    最棒的

    Raymond