主题中讨论的其他器件: OPA4388、 OPA2378
大家好、
我想放大来自以共阴极方式在内部连接的光电二极管阵列的信号。
这使得常见的光导配置无法实现:
我知道在光电二极管配置中连接光电二极管会导致负电压、但 OPA381似乎完全不是为双极性电源/输出而设计的?
在光电配置中连接的 OPA381不在哪里可以找到、这让我想知道我如何准确地从以 CC 方式内部连接的 PD 获取读数(使用 OPA381)?
此处显示了我认为是我唯一选择的光伏配置原理图:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我想放大来自以共阴极方式在内部连接的光电二极管阵列的信号。
这使得常见的光导配置无法实现:
我知道在光电二极管配置中连接光电二极管会导致负电压、但 OPA381似乎完全不是为双极性电源/输出而设计的?
在光电配置中连接的 OPA381不在哪里可以找到、这让我想知道我如何准确地从以 CC 方式内部连接的 PD 获取读数(使用 OPA381)?
此处显示了我认为是我唯一选择的光伏配置原理图:
上午 Alex、
是的、您通过这种连接方式将提供负向输出信号-这些运算放大器可以在负电源下正常工作、但您的 ADC 不太可能需要该极性。 您更有可能只需要在 V+输入端具有正直流偏置的情况下使用正电源。
奇怪的是、这里也有类似的讨论、您可以看看我在这里使用的四通道 OPA4388。 为 ZT 级使用斩波器将消除1/f 噪声并提供出色的直流精度。 没有源电容范围、任何设计都无法继续。 如果只需要100Hz、您可能可以使用速度要慢得多的器件。
早上好、Michael、
感谢您向我介绍该主题、我通读了该主题、它清除了一些内容;尽管我使用的是单端 ADC、但 OP 尝试执行几乎相同的操作非常方便。 )
OPA4388似乎确实适合我的设计(除了它确实非常快、但我现在不介意)、 对于反相级(正如您提到过的、我确实需要并计划在将信号连接到 ADC 之前具有反相级)、您认为是否需要斩波放大器? 很抱歉、虽然我现在知道他们是如何工作的、但我仍然不知道何时是使用他们的最佳案例。 如果不是、如果您能向我指出您心目中的任何运算放大器、以便我能够学习更多内容、我将不胜感激。
光电二极管在10V 反向偏置时的规格为10pF。
谢谢、
Alex
好的、这里有一些猜测、
我选择了900kHz OPA2378双通道、另一个 RRIO 斩波器-速度快、但噪声更高、
这是我对偏置的意思。 只需使用单电源并将最大 ADC 输入电压施加到+输入-然后、如果电流流入反相节点、您的信号将从那里下降、希望保持范围(我刚才猜到的500KOhm、 最大输入 I 将为3V/500KOhm = 6uA、以在输出端达到零伏。
第一个仿真没有所需的反馈 C、该峰值正常但不可取、
然后、计算大约巴特沃斯的最小 C 得出的值为2.7pF。 如果您希望带宽限制更多、只需增加该值、
这是一个 V7文件、