This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA206:电阻器值和精度容差

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: INA206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/897015/ina206-resistor-values-and-precision-tolerance

器件型号:INA206

您好、先生、

我希望 在我的新设计中使用 INA206。

我可以在内部方框图中找到4个电阻器。

8.2功能方框图

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina206.pdf

您能告诉我每个电阻器值和每个电阻器的精度(容差)吗?

提前感谢您。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    数据表中给出了引脚3和引脚6的输入和输出阻抗:典型值为10K。 因此、我认为每个电阻器的典型值应为20k。

    由于芯片制造的制造公差、芯片间的绝对公差会有很大差异。 大约+/-20...30%是现实的。 但这些电阻器的匹配要好得多。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    感谢您深入了解该论坛。  Kai 说的是正确的。  数据表的图33显示、每个分压器的一个桥臂为20k、如果比较器输入电压为0.6V、默认情况下、分压器的另一个桥臂也必须为20k。  至于+/-20%至30%的容差、这通常是我们用于设置器件增益的电阻器的容差。 这些电阻器使用的修整过程很可能也用于这些分压电阻器。  修整过程侧重于比率、而不是任何具有特定电阻的电阻器。 您要做的是、需要知道这些电阻器值是多少?