This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA199:INA199

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: INA193

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/897070/ina199-ina199

器件型号:INA199
主题中讨论的其他器件:INA193

您好、先生、

应用:检测0~500mA 电流

  1. REF 引脚连接至 GND
  2. 电源= 5V
  3. Rshun=100M Ω
  4. 输出与电流检测:有任何公式,
  5. 输出电压是否低于2.0V?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    e2e.ti.com/.../wang_5F00_ina199_5F00_1.TSC

    e2e.ti.com/.../wang_5F00_ina199_5F00_2.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ian、

    1. REF 引脚连接至 GND
      1. 这使其成为单向的  

    2. 电源= 5V
      1. 这是一个全局条件、因此您无需在计算误差时添加 PSRR。  请参阅 https://training.ti.com/ti-precision-labs-current-sense-amplifiers 第3.1节和第3.6节
    3. Rshun=100M Ω
      1. 需要考虑该值的容差和精度。
    4. 输出与电流检测:有任何公式,
      1. VOUT =[Rshunt (包含误差)*(电流- IB (输入偏置电流))+VOS]增益
      2. IB 将发生变化、并且通常与目标电流之间的关系非常小。  请参阅数据表中的图8。
      3. Vos 偏移电压是放大器的规格。  视频中提供了更多详细信息。  一些误差源的影响越来越小。  例如、PSRR 很可能不会产生任何误差、因为我们预计指定值不会产生直流差。  视频将提供更多详细信息。
      4. 增益将取决于所选的版本、但规格在-5mV 至5mV 输入范围内完成、版本 A 和 B 为1.5%、 版本 C 为1%增益误差

    5. 输出电压是否低于2.0V?  
      1. 此器件与 INA193系列的问题不同。  该器件具有不同的架构、并且电压能力不同。