This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR117:XTR117

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR117, TIPD190, XTR116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/886308/xtr117-xtr117

器件型号:XTR117
主题中讨论的其他器件: TIPD190XTR116

您好!

我在其中一个产品中将 XTR117用作4-20mA 回路发送器 、我看到几个故障在 IRET 和 IO 引脚之间具有高阻抗。(这些引脚之间的典型电阻应约为30欧姆)

我们确实具有反向电压保护和 TVS 二极管、以防止其过压。

导致此故障的所有其他因素是什么。

谢谢、

Raghavendra  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raghavendra、

    为了避免永久损坏、XTR117器件不得暴露在超过器件数据表第2页所示绝对最大额定值的过流和过压情况下。  

    《<a href="">www.ti.com/.../TIPD190" title="2-wire 4-20mA Transmitter, EMC/EMI Reference Design""> 双线制4-20mA 变送  器、EMC/EMI 参考设计》TIPD190包含了同一系列的器件 XTR116 (XTR116具有与 XTR117相同的设计架构、增加了电压基准)。

    此参考设计原理图包括一个可实现 IEC61000-4抗扰度的强大输出保护电路和一个桥式整流器、无论环路电源连接的极性如何、均可实现功能。   参考设计用户指南的第2.3节显示了保护电路示例、其中包括一个双向 TVS 二极管、环路电源连接上的串联铁氧体磁珠、一个旁路电容器和一个二极管开关电桥、用于防止错误的导线故障。

    该参考设计已通过 IEC61000标准测试、结果如报告所示。   您可以参考原理图、物料清单和电路板布局设计文件作为建议保护的示例。

    谢谢、此致、

    Luis

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raghavendra、

    此处讨论了另一种故障机制:

    Kai