This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221:仅感测电压跟进

Guru**** 2977650 points

Other Parts Discussed in Thread: INA3221, INA2331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/886734/ina3221-sensing-voltage-only-follow-up

器件型号:INA3221
主题中讨论的其他器件: INA2331

我从这个线程中了解到、我只需连接 IN+和 IN-即可感测电压。 我的问题是、我是否在不使用数据表第19页的 Cfilter 和 Rfilters 的情况下连接这2个引脚? 我是否保留其中一项或两项?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Glenn、

    这取决于您的实际应用。 我想您已经仔细阅读了数据表的第8.4.3节?

    通常、电源上有一个大电解电容(上部10R 电阻器的左侧)。 这种具有 ESR 的大电容(此处欢迎使用)将通过吸收和抑制谐振来大幅降低电感反冲。 在任何情况下、您都应该在开发阶段(未连接 INA3221的情况下)进行彻底测量、以确定 INA3221必须承受的瞬态。

    在任何情况下、我都会安装建议的10R 电阻器、同样也会安装预期的瞬态。 因此、将两个输入连接在一起、并将一个10R 电阻器串联到这个点。 从这一点到信号接地的滤波电容器也非常有用、可用于滤除 ESD 和类似的快速瞬态。 拿一个100nF 的盖子来进行装配或类似的操作。

    另一方面、如果您发现您的电路中会发生电感反冲、这可能超过绝对最大额定值、那么我会将合适的 TVS 与滤波电容器并联。 请记住、如果相关电流流经 TVS、TVS 两端的压降可能高于指定的阈值电压。

    事实上、我始终会在 INA2331输入、10R 电阻器、100N 滤波电容器和 TVS 附近安装具有大电解存储电容器的方案。 我了解到,在工业电路设计中,如果有一些偏执和低通滤波比绝对需要的要多一些,这会非常有帮助:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai:

    我仔细阅读了第8.4.3节、并告诉我这些滤波器(Cfilter 和 Rfilter)的目的是滤除电流噪声。 由于我的实验不涉及电流测量、我的 Spidey 感官告诉我这些滤波器不是必需的。 然而、作为一项工程技能、我承认存在超偏执症、但我的电路中仍包含陶瓷滤波器和滤波器。 我没有按照上一个主题的专家的建议包括 Rshunt。 请参阅照片以供参考:

    需要提出的另一个问题。 您提到了电源上的电解储能电容器。 这是需要的吗? 我在数据表中没有看到任何电解电容器图。 在另一个问题中、我的电路中没有电感器。 电解电容器是否会更重要?

    如果您看到我照片中的连接错误、我是否可以让您绘制建议的连接(如您的第三段中所述)? 谢谢。

    请耐心等待我,因为我只是从电路开始:-)

    谢谢、

    格伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Glenn、

    输入 RC 电路是可选的。 它提供了一个差分低通滤波器来衰减输入电压中的宽带噪声或不需要的高频成分。 请记住、INA3221是一款电压输入器件、因此滤波器也适用于电压。  

    一些客户还选择为滤波器设置一个低截止频率、以便在更关心平均电流(或电压)的情况下对信号求平均值。

    如果您没有在电源应用中感应电流、并且没有电解电容器或任何电感器、则滤波器仍然很有用。 您对感应感兴趣的输入电压范围是多少? 请记住、INA3221设计用于感应 分流输入上±163.8mV 的小电压、而它可以在总线输入上实现0V 至26V 的电压。

    此致、

    Ian Williams
    应用经理
    电流检测

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian:

    电源将仅为5V。 由于我要将 IN+和 IN-连接在一起、正如上一个线程中建议的那样、Vshunt 应该为0V。 电源应用实际上只是一个使用热敏电阻和分压器电路进行温度测量的电路:

    R2是 NTC 热敏电阻。

    格伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Glenn、

    好的、这看起来与我想的完全不同。 我想您希望测量一个低欧姆驱动的电源电压。 但现在您展示了一个电阻更高的电阻分压器。

    遗憾的是、INA3221显示了相当高的输入偏置电流。 查看数据表的图12。 更不幸的是、在5V 以下、输入偏置电流显示出很大的电压相关性。 另一方面、输入偏置电流变得越来越小、输入电压的下降越多。 这样、误差也会变得更小。 也许您可以借助微控制器以一阶近似校准误差? 输入偏置电流不应显示过高的长期漂移。

    这是我要使用的电路:

    Kai