This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA138:精度更高的电流感应放大器

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: INA138, INA215, INA293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/896871/ina138-higher-accuracy-current-sense-amplifier

器件型号:INA138
主题中讨论的其他器件: INA215INA293

 您好专家、

我们是否有精度更高的 INA138引脚对引脚器件?  

总电流误差要求:<50mA

电源:5V Vcc  

共模电压:> 20V

感测电流:5A (最大值)

感应电阻器:5m Ω 或10m Ω

我看到 INA215的精度要好得多。 如果客户可以接受非引脚对引脚器件、这是否是一个好选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lenna、

    INA13x/INA16x 系列是 我们选择的唯一电流输出系列、因此在技术上没有真正的替代产品。 然而、INA293系列是引脚对引脚兼容的、它只是将测量结果输出为电压。 它具有20、50、100、200和500V/V 的增益型号、因此如果您可以使用其中一种增益、我将查看此器件。

    如果您需要可调节增益、电流输出解决方案、您可以考虑设计此电路 :http://www.ti.com/lit/an/sboa358/sboa358.pdf

    希望这对您有所帮助。

    最棒的

    Peter