This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4541:体验 THS4541和 OPA857的漂移

Guru**** 2533220 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4541, OPA857, THS4551, OPA4388, LM7705, THS4552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/886112/ths4541-experiencing-drift-with-ths4541-and-opa857

器件型号:THS4541
主题中讨论的其他器件: OPA857THS4551OPA4388LM7705THS4552

大家好、

我使用四个 OPA857将来自 PSD 的电流信号(Hamamatsu s5990)转换为电压信号。 然后、使用四个 THS4541放大这四个电压信号。 一般而言、电路设计工作正常。  

但是、我遇到了与温度相关的较大漂移。  

我听说过所谓的零漂移 Opas、但对此没有任何经验。  OPA857和 THS4541是否有任何合适的替代产品、它们的热开发和/或输出电压漂移要小得多?

感谢你的帮助。

Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Josh、  

    正确的是零漂移(或斩波)放大器消除了漂移(和1/f 噪声!) 但它们限制在大约低于10MHz GBP -因此不是、没有这样的选项适合您

    如果您包含 ckt、我可以做更多-最好是 TINA 文件。 THS4541数据表是我的产品之一、因此有时可以通过一些方法来改进这些功能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    非常感谢您的帮助。  

    来自 PSD 的数据以最大值进行采样 100kHz 的频率。 10MHz GBP 应该绰绰有余、或者我在这里遗漏了什么?

    我将向您发送电路设计。 很遗憾、我没有 TINA-files。 抱歉。

    Josh

    e2e.ti.com/.../1.sch.pdfe2e.ti.com/.../2.sch.pdfe2e.ti.com/.../3.sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您发送的内容没有太多内容、如果您的 Rmax 为100kHz、这些器件看起来有点快、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您是否注意到我附上了三个 pdf 文件? 第一个示例显示了 PSD 元件及其使用 OPA857的四个互阻抗连接。  之后、使用 THS4541类型的差分放大器(如第二个 pdf 文件中所示)进一步放大电压信号。

    此电路的目的是准确确定沿 PSD 的小光点的位置。 问题是、所有8个放大器都显示了与温度相关的漂移、这被解释为光点的虚假移动。

    由于整个设置都很紧凑、因此我无法使用任何类型的外部热补偿。 这就是我希望找到不太敏感的放大器的原因。 我还在预期应用领域中运行时监视电路板的温度。 它在45°C-55°C 之间变化

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ZT 级的关键是总源电容-是1.5pF 电容、还是我们还应该考虑二极管电容? 此外、这些输出 R 的含义不明确、33欧姆? 还是383欧姆?

    2、基本上这里的任务是评估所需的最低带宽、然后评估每个阶段-您说100kHz 放大器通道中需要的最低带宽-您现在正在使用非常快的器件? 您不一定需要差分输出 ZT 级、FDA 将进行该转换、其中 THS4551的速度可能足够、漂移效果更好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    PSD 的端子电容为150pF (通常最大300pF)。 我不知道是否应该考虑或如何考虑这一点。 有什么想法吗?

    这些 R 的每个电阻为383欧姆。 很抱歉。

    最后、我希望跟踪 PSD 上50kHz 的光点、因此采样频率(或放大器通道带宽)应至少为100kHz。 现在、FDA 的增益约为5.2。

    我已经了解了 THS4551。 感谢您的提示。 从我的理解来看,它确实更适合我的目的。 它还具有更低的电流消耗、我希望这也能减少发热。

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、因此您的总增益为104千欧、我们需要在 ZT 和 FDA 级之间进行分配。 我将使用三阶滤波器将其设置为50kOhm 输入 ZT 和2.04V/V FDA 增益、以定义 BW、因为 ZT 级将随源 C 而变化  

    由于采样噪声、我不确定您是否真的要在 ZT 级中使用斩波器、但请继续尝试使用 OPA4388四通道10MHz 器件、  

    对于0V 输出、我们需要对所有输出留出一定的余量、对所有负电源(1个单元)使用 LM7705、从而提供-0.23V 基准电压)

    我将输入级的目标设定为>100kHz、以在下一级中设置响应、即、  

    对于 FDA 级、现在将其设置为2.05的增益(如果需要、可以轻松地将其设置为更大的增益)。 然后、120kHz 时的目标三阶巴特沃斯要求一个二阶 Fo = 120kHz 且 Q=1、输出 RC 为120kHz。 您可能没有用于滤波器 RC 的空间、但在任何情况下都使用双 THS4552。 这里是三阶滤波器级、忽略 Vmic、这是我从另一个电路中改编的文件、用于一篇音频杂志文章、  

    然后将其与 ZT 级放在一起、您可以看到总体响应现在完全不随源 C 而变化

    然后输入参考点电流噪声非常低、标称输出直流偏移也是如此、漂移将仅由 THS4551引起现在、我必须使用2016模型、因为全新的2019 THS4551模型无法正确地对噪声进行建模。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢您的努力。 这确实是一项大量的工作。  

    您似乎对斩波器有疑问。 嗯、我对此没有任何经验。 但是、在不同温度下(最大+/-10°C)长时间保持稳定的信号是我的最高优先级。 这就是我要尝试的原因。

    我坐在电脑前面的时间可能太长了、不能直视。 但我不明白2.05的增益是如何由电路产生的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我应该已经提到标准值捕捉例程正在寻找最佳 Fo 和 Q FIT、并且让增益降低一个 E96标准值、  

    这里是测试用例矩阵、在本例中、MFB 增益为反馈 R 除以输入 R R1/R3。 因此、在本例中、FDA 级标称增益为2.06。