This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL103W:下一代器件

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TL103W, TL103WA, OPA2990, OPA2991

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/895971/tl103w-next-generation-device

器件型号:TL103W
主题中讨论的其他器件:OPA2990OPA2991

大家好、

TL103W/LM432MA 是否有任何兼容引脚的下一代器件?

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota、

    您是否了解过 TL103WA?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota、  

    与 TL103W 相比、TL103WA 具有更好的失调电压。  

    但是、如果您正在寻找总体性能更佳的器件、请查看 OPA2990和 OPA2991。 这两款器件均采用 SOIC 封装。 请查看下面的比较表:

    此致、

    Bala Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    OPA2990和 OPA2991是否具有内部基准?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:  

    抱歉。 OPA299x 没有内部基准。  

    您好、Shota、  

    如果需要内部基准、请继续使用 TL103WA。

    此致、

    Bala Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对没有理由道歉,亲爱的巴拉:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai! )

    您好、Shota、  

    现在、我将继续并关闭此主题。 如果您有任何后续问题、请随时参与。  

    此致、

    Bala Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai-San/Bala-San

    感谢您的快速响应和回答!

    此致、

    Shota Mago