This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL331:灌电流

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/896722/tl331-sink-current

器件型号:TL331
主题中讨论的其他器件:LM339

尊敬的团队:

我是否可以获得此器件的灌电流额定值?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuan、

    数据表中的"绝对最大额定值"表示:允许正弦小于20mA。

    数据表的第7.5节指出:允许使用<=4mA 的灌电流来保证 TTL 兼容性。

    第7.5节还指出:如果允许灌电流期间的输出低电压上升至1.5V (不再兼容 TTL、但仍然兼容 CMOS)、那么允许灌电流为多少? 答案:数据表可确保灌电流至少为6mA @25°C

    最后、数据表的图3显示了不同温度下的典型输出低电压与(正弦)输出电流之间的关系。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    Kai 总结了这一点-但关键是图3所示为预期输出低电压与灌电流之间的关系。

    10mA 后、您开始进入电流限制区。 我们建议将其保持在8mA 以下。

    另请参阅 LM339系列应用手册第3节:

     LM339、LM393、TL331系列比较器的应用设计指南(修订版 A)