This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA330:交流电流测量

Guru**** 2506135 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA330, TLV333, OPA325, TLV9002, OPA191

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/884917/opa330-ac-current-measurement

器件型号:OPA330
主题中讨论的其他器件: TLV333OPA325TLV9002OPA191

您好,

使用 TINA TI、我设计了使用 OPA330的交流电流测量电路。  仿真文件已附加。 以下是要求:

交流电流范围:5mA 至6A rms (采用12位 SAR ADC)

2. V+=3.3V、Vref=1.65V

1.回顾电路、告诉我是否需要进行任何改进。

2.考虑到电流输入上的31谐波、我如何调整设计。

*在 Simulation 中,CS1是比率为1000:1的电流互感器的等效模型。

提前感谢您

e2e.ti.com/.../OPA330.TSC

此致、

Praful

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、请告诉我、OPA330的低成本等效运算放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praful、

    电路在仿真中正常工作(见下文)、较低价格版本为 TLV333。

    话虽如此、由于 OPA330 (和 TLV333)是斩波放大器、因此您可能会遇到与增益电阻器不匹配相关的误差问题。  这不仅会显示为增益误差、还可能导致不匹配电阻器上的输入偏置 Ib 和电流尖峰(由闭合/断开前端开关引起)换向。 如果这会导致问题、另一种选择是使用 OPA325等非斩波放大器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    感谢您的观看和分享更多信息。 我查看了 OPA325的数据表。 其电流消耗为0.750mA、这对于我的低功耗应用而言更高。 我正在寻找适合我的应用且具有低失调电压、漂移和高达100uA 电流消耗的成本优化型器件。

    我还尝试了使用 TLV9002仿真同一电路。 我需要您进一步帮助修剪电路(如有必要)以测量高达31次谐波。如何为其设计滤波器。

    再加上以上内容、如何在考虑谐波的情况下调整 C1、C2、C3、C4的值以获得更好的增益和相位裕度?

    此致、

    Praful

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praful、

    如果您可以将最小电源电压增加到4.5V、则另一种选择是 OPA191 (最大 Vos<25uV、IQ~140uA)。 TLV9002属于 GPAMPS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    我希望可以使用它。 但我的成本敏感型应用不允许我使用它。 因此我选择了 TLV9002。 此外、我不能将我的电源电压增加到超过3.3V。 您能建议等效的低成本器件吗?

    此致、

    Praful