This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4170-Q1:仿真中的输入电流

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7740, OPA170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/896659/opa4170-q1-input-current-in-simulation

器件型号:OPA4170-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO7740、 OPA170

我最近尝试使用 OPA170运算放大器的模型来运行 SPICE 仿真。 正输入由电压从低电平转换为高电平的 ISO7740器件提供。 负输入是通过59欧姆电阻器从输出获得的反馈。 VDD 为10V。 负载是使用59欧姆电阻器和0.22uF 电容的 RC 分压器。 在转换时、仿真显示正输入端的输入电流为~28mA、负输入端的运算放大器输出的电流类似。

我是否通过仿真获得了? 28mA 超过了输入电流的额定值、运算放大器从另一个输入引脚拉取28mA 似乎没有意义。 我缺少什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    OPA170在输入之间具有保护电路。 请参阅数据表的第8.2节和图38。 当您阅读数据表的第8.3.3节时、您将找到以下段落:

    e2e.ti.com/.../william_5F00_opa170.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、谢谢! 我在浏览数据表时漏掉了该注释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的帮助!!

    -Tim Claycomb