This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA309:认证信息

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA309, PGA309-HT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/886274/pga309-certification-information

器件型号:PGA309

我还有 DO254认证要求、是否提供了有关设计保证的信息?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    在发布时、PGA309符合针对通用商用集成电路定义的 JEDEC 行业标准。 有关资质认证的详细信息、请参阅以下链接: PGA309标准概要。 请注意、PGA309可能未通过 DO254等航空航天认证、因为 PGA309符合半导体行业标准。

    该器  件还具有扩展温度范围版本、PGA309-HT 的额定扩展温度范围为-55C 至+150C。  有关资质认证的详细信息、请参阅以下链接: PGA309-HT 质量摘要。

    谢谢、此致、

    Luis