This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 作为电压电平转换器?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1701, TLV7021, LM393

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/886280/comparator-as-voltage-level-translator

主题中讨论的其他器件:TLV1701TLV7021LM393

团队、

代表我的客户发布:

是否可以将标准集电极开路比较器用作单向电压转换器(2.5V 至3.3V)、或者由于内部二极管存在限制?

例如、如果我有一个良好的可达36V 的 OC 比较器、我能否以2.5V 的电压为 VCC 供电并将 OC 输出拉至3.3V?

让我知道适合这种情况的器件/系列。   

谢谢、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    是的。 这是比较器的常见应用。

    并非所有比较器、尤其是较早的 CMOS 器件、都可以将输出上拉至高于比较器电源电压(Vcc)。 请密切注意绝对最大输出电压-如果它显示"V+"或"Vcc+0.3"、则不能拉至高于 Vcc。 如果绝对最大值为6V 或36V、则可以拉至高于电源电压(在"特性"或"应用"部分中可能会提到这一点)。

    所有这些都允许上拉至低于 Vcc 的电压。

    例如 TLV7021系列、LM393系列。 TLV1701系列允许将输出拉至高于 Vcc。

    如果您要将2.5至3.3V 电平转换、请查看 TLV7021系列。 只需确保它足够快、足以满足预期的信号。