This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA549-HiRel:电流限制容差放大器;偏移。

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA549-HIREL, OPA549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/886207/opa549-hirel-current-limit-tolerance-offset

器件型号:OPA549-HiRel
主题中讨论的其他器件: OPA549

你好

该设计是完整的、 OPA549-HiRel 不可更改。

电源电压:+/-15V

所需输出电流:+/-1A、+/-0.33A

电流限制:+/-0.47A、+/-1.45A

当电流限制为 0.47A 和1.45A 时、我们请求电流限制容差和偏移。
低于1A 的容差范围是多少?

此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Louis、

    与标准 OPA549产品一样、除了 OPA549-HiRel 电气特性表中列出的参数之外、对于输出电流限制容差参数、不提供任何额外的保证。  因此、请参阅我之前关于 OPA549输出电流限制容差的答复:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/885659

    请注意、OPA549-HiRel 输出电流限制容差最大值略高于标准 OPA549的额定电流容差。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程