请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA549-HiRel 主题中讨论的其他器件: OPA549
你好
我们使用 OPA549-HiRel 设计了以下条件。
该设计是完整的、 OPA549-HiRel 不可更改。
电源电压:+/-15V
所需输出电流:+/-1A、+/-0.33A
电流限制:+/-0.47A、+/-1.45A
当电流限制为 0.47A 和1.45A 时、我们请求电流限制容差和偏移。
低于1A 的容差范围是多少?
此致