This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA551:8引脚 DIP 封装对应的 R、thetaJA

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA551
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/885880/opa551-r-thetaja-for-8-pin-dip-package

器件型号:OPA551

团队-

对于 PDIP-8封装、OPA551数据表中的 R、thetaJA 参数存在模糊性。  第6.4节显示44.1 C/W、但第10.3节规定100 C/W  请参见下面的。  正确的值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antenna_Head:

    OPA551热性能信息表6.4是近年来对数据表的更新。 它包含产品的最新信息。 20多年前、我找到了原始的 OPA551数据表表格、 第10.3节和一个表格条 目都列出 了在今天的第10.3节中列出的较旧数字。 显然、更新数据表时、第10.3节未更新以反映较新 的热 数值。

    我在表6.4中查看了一些与 8引脚 PDIP 封装具有相当功率耗散的其他运算放大器的信息。   热数值 也在40°C/W 至50°C/W 范围内。 使用 OPA551表6.4中的信息进行热计算。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程