This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA381:- VCM 高于26V

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: INA381

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/884948/ina381---vcm-higher-then-26v

器件型号:INA381

大家好、团队、

在数据表中、可以写入 INA381能够承受更高的 VCM、以防输入上的电流被最大5mA 的限制

在 PCB 上、我们已经在 IN+和 IN-上设置了滤波电阻器、如数据表第8.1.4节中所示、这些电阻器可用于限制电流。

30V 不是正常工作条件、而是故障条件。 如果发生这种情况、INA381也不得损坏。

我假设如果 VCM 为30V、则故障电流为30/RIN+< 5mA、因此 RIN+必须大于6K。

  • 内部 INA381输入级是否允许改用流式(30V - 26V)/R?  

输入上的6K 相当高、其容差将产生误差(没关系)。

  • INA381的输入阻抗是多少?

谢谢、

日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、日落、

    要计算所需的电阻、请使用(30V-26V)/5mA、因此 RIN+= RIN-> 800Ω Ω。 器件的差分输入阻抗为2.5kΩ±15%。 数据表的公式2考虑了该差分电阻。 使用公式2确定使用输入电阻器时、增益将如何衰减。 例如、如果输入电阻器(RF)为1kΩ Ω 且增益为 INA181A4 (200V/V)、则新增益为200*GainErrorFactor = 90.91V/V

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    感谢您提供相关信息。

    对于公式(30V-26V)/5mA、有效的声音类似于输入中有一个可降低 VCM 的"齐纳二极管"。

    否则、我不完全理解为什么要计算电流、我应该使用30V-26V 而不是30V。

    您能更好地解释一下吗?

    谢谢、

    日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    日落时分、

    我想 Peter 的公式可以处理最坏的情况:26V 是输入可以击穿的最早电压。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、日落、

    输入 ESD 单元是非常复杂的结构、其作用是在输入电压超过绝对最大额定值26V 时开始导通。 没有内部齐纳二极管。 该器件可在26V 的 VCM 下运行、但由于 ESD 单元未导通、因此您无需使用电阻器来限制电流。

    通过使用公式 R >(30-26V)/5mA、您可以确保一旦输入电压达到30V、输入电流< 5mA。 这是一种最坏的情况、因为它假设传导将从26V 开始、但会有一定的裕度、并且传导可能在28V 之前才开始。 为了使设计更加稳健、我建议将传导电流降低至3mA、而不是5mA。 因此计算结果为(30V-26V)/3mA = 1333.333Ω μ A。 这还确保了在最坏情况下的输入电压(30V)、由于电流为3mA 时的压降、输入引脚上的电压将为26V。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    感谢您提供信息。 您刚才描述的行为是我为"齐纳二极管"所指的行为。

    由于 VCM 可能高于 Vcc、因此应注意 ESD 二极管在该电压之前实际上不会导通。

    标准 ESD 连接到 Vcc、一旦电压高于 Vcc 或低于大约~0.5V 的接地、它们就会导通。

    在这种情况下、ESD 二极管看起来更多的是齐纳/TVS、而不是标准二极管。

    @Kai

    在最坏的情况下、我会考虑30V。 在了解 ESD 的工作原理后、VCM-26即会工作。

    现在、我需要检查数据表以查看它是否被写入。

    谢谢、

    日落