This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA-TI:新的愚蠢

Guru**** 2511265 points
Other Parts Discussed in Thread: TL071, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/894838/tina-ti-newbie-stupidity

器件型号:Tina-TI
主题中讨论的其他部件:TL071TL061

我尝试在我自己的 wein 桥式振荡器中使用示波器唯一的问题是、入门说明使用预定义的电路、而不是从头开始。 我的电路已完成、但我没有定义输出标识符。 当我尝试选择其中一个时、ERC 会说该东西没有接地。 显示的图像是虚线框、虚线从它出来、而不是在 Getting Started pdf 中看到的。 我不知道如何将一端连接到电路的输出端、将另一端连接到接地端、因为这个愚蠢的事情实际上没有连接点。 如果有任何帮助,将不胜感激。

我看不到任何方法可以向您发送电路、因为没有用于向您发送文件的文件传输按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alvin、

    要发布图片或附加文件、请单击文本框标题中的"插入文件"按钮(回形针)。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alvin、

    感谢您对 TINA 功能的查询。

    由于 TINA 是一个 DesignSoft/TINA 程序、因此最好使用 DesignSoft 支持页面来处理问题:

    http://www.tina.com/technical-support/

    DesignSoft/TINA 团队非常乐于助人、这是 TINA 支持的最直接方式。   

    如果您的问题未得到满意的解决、请回复此主题、告知我们。

    感谢 Kai 的帮助。

    请参阅此常见问题解答、了解如何插入图像;
    https://e2e.ti.com/support/site-support/f/1024/t/761613



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alvin、

    您能否发布您的原理图? 还是 TSC 仿真文件?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../amtransmitter.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在另一篇文章中、我尝试向您发送我在输出标签方面遇到问题的电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有另一个问题。 TO-92三端子封装中有一个器件(TA7642)、大多数系统没有该器件。  我 有内部电路。 我是否可以为该器件建立集成式三端电路、以便我只能使用 Tina 中的三端器件而不是电路图中的12个内部晶体管? 我会将器件的内部信息输入到子电路中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alvin、

    我已经在输出中添加了一个"电压引脚"作为"仪表":

    e2e.ti.com/.../amtransmitter_5F00_kai.TSC

    我的提示:TL071的共模输入电压范围非常有限、因此在如此低的电源电压下无法正常工作。 我会增加电源电压或使用另一个运算放大器、最好是 RRIO 运算放大器。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alvin、

    我们在讨论这个芯片吗?

    如果您知道 NPN 晶体管的参数、则可以在 TINA-TI 中"构建"整个电路。 我会尝试从库中选择合适的 NPN 并修改 NPN 的模型参数。 只需双击 NPN 并单击"..." 按钮。

    此有趣链接中显示了另一种方法(遗憾的是、仅使用德语):

    Kainka 先生展示了 TA7642的等效电路、其中仅包含三个 BC548C。 如果翻译有问题,请随时向我提问:)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在另一个电路中使用的是+12V 和 GND、因为我测量的 是9伏电压 具有极低电流(需要 BiFET 10E12输入阻抗)的应用是该电源电压足够高、可满足此用途 (单电源放大器用作单位增益缓冲器-高输入阻抗/低输出阻抗)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我想在 Tina 中使用该器件制作一个三端芯片、但我不知道它在 Tina 中被调用了什么、也不知道如何为它制作部件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以用任何方法将这个三端电路转换成一个部件(如 eagead CAD 部件)、这样我就可以在电路中使用三端部件? 这是一个子电路吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alvin、

    我认为它被称为"宏"。 但是、我从未在 TINA-TI 中创建过宏。 您是否阅读过此帖子?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alvin、

    您可以这样做:

    e2e.ti.com/.../alvin_5F00_wien_5F00_1.TSC

    显示了2ms 的时间窗口。

    (为了使振荡正常启动、我已将"V2"更改为"+6V"、并将"V2"直接连接到 C6。)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使所附电路与上述 TI 手册中的电路类似、但它不是 worke2e.ti.com/.../6253.alvin_5F00_wien_5F00_1.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alvin、

    我想您已经将我的上一个仿真链接在一起、但您的仿真没有链接。 您能否再次发布仿真文件?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我连接的是 Wein 电桥电路 heree2e.ti.com/.../5383.alvin_5F00_wien_5F00_1.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alvin、

    我会这样做:

    e2e.ti.com/.../alvin_5F00_wien_5F00_2.TSC

    Kai