This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM321:各电路板的输出电压不同

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: LM321, LMV321, LMV321A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/885907/lm321-output-voltage-differs-between-boards

器件型号:LM321
主题中讨论的其他器件: LMV321LMV321A

我使用 LM321作为 MCU 上 DAC 的前端。  我正在寻找增益为1 [ Vout = Vinput *(1+R31/R30)]。    我的 R31为0欧姆、未安装 R30。   增益应等于1。  因此、ON +中的值应等于输出上的值。   或者我想:  我已经生产了10块这类板作为原型、发现其中5块板在输入为5V 的运算放大器输出上提供5V 电压。  (完美)!!!   但是、另一半在输出(引脚4)上产生最大4.5V 电压时保持一致。    当输入电压< 4.5V 时、两个电路板的行为相同。    那么、我的问题是导致这种情况的原因是什么、如何解决这种情况?  

我使用了 R31和 R30。  在 R30上添加了0欧姆和1K 电阻器、没有差异。   我不想调整增益、因为在生产中、我需要一致的行为、并且无法对每个电路板进行调优。   我的设计是否出了问题、或者我是否有一批糟糕的运算放大器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Don、

    我相信您有 LMV321、而不是 LM321。 对 LMV321的这种观察是非常正常的。 5V 输入高于 LMV321的输入共模范围上限。 截止输入级可能会导致输出尝试变为低电平或高电平。 尝试高电平的电压、这样做并输出5V 电压。 尝试为低电平的电平、将反相输入恢复到有效的共模范围。

    请参阅 应用手册的第1节。 应用手册 LMV321A 替代产品中也提供了该解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Don、

    如果 LMV321采用 DBV 封装、则 LMV321A 不是正确的引脚分配替代方案、因此请使用正确的引脚分配 TLV9001UIDBVR。

    采用 DCK 封装的 LMV321A 具有正确的引脚排列、可替代 DCK 中的 LMV321。