This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA308:校准详细信息

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA308EVM, PGA308, PGA309

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/896054/pga308-calibration-details

器件型号:PGA308
Thread 中讨论的其他器件: 、PGA309

你好

我的客户有关于 PGA308EVM 软件的一些问题。
他们正在阅读 PGA308EVM 视频快速入门用户指南(第2部分)(sbfc033)中的 ppt 文件。

Q1) ppt 文件第824页中的偏移调整。
我认为这个过程是为了尽量减小偏移值。
此过程是否尝试调整疗程偏移和 zero_DAC (F精细_OFFSET)?

Q2)第826页中的偏移调整。
在最终微调阶段、是否同时计算了 FIND_GAIN 和 OUT_Amp?  

Q3)增益调整、见825页
其内容为“输出用于对 PGA308输入进行反向计算(即除以增益并计算偏移)。”。
该除法计算的 FE_GAIN 值是多少?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    您能否提供指向 ppt 文件的链接?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    随附的文档详细介绍了用于校准 PGA309偏移和增益的校准程序。

    PGA309内核放大器与 PGA308相似。  PGA308和 PGA309之间存在一些差异: PGA309使用一个外部 EEPROM、它还增加了传感器的过热校准和线性化;在可用的增益设置和器件的内部 DAC 范围方面也有一些差异。  

    但是、PGA308和 PGA309的传递函数以及校准算法对于疗程偏移、精细偏移和所选增益是相同的。  下面是 PGA308/PGA309传递函数、此函数取决于粗略/精细偏移 DAC 设置、输入/输出级增益设置和增益 DAC 设置:

    请参阅随附的 pdf 文档、其中详细说明了如何在校准过程中应用最小和最大压力信号时在算法上计算增益设置、偏移 DAC 设置。  随附文档上的步骤13不适用于 PGA308、因为 PGA308没有包含温度查找表。

    e2e.ti.com/.../PGA309_5F00_calibration_5F00_procedure-_2800_3_2900_.pdf

    谢谢、此致、

    Luis