This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8645:差分电压的绝对最大额定值

Guru**** 2867920 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP8645

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/896333/lmp8645-absolute-maximum-rating-of-differential-voltage

器件型号:LMP8645

LMP8645数据表中描述的绝对最大额定值为+Vin -(-Vin)、但最大值仅为6V。  

请告诉我最小电压范围。

我认为最小电压范围是一个小负电压、例如-0.3V、对吧?

或者、0V 正确吗?

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    零或稍微负的输入差分电压肯定是可以的、不会损坏器件。 如果我正确解读了该数据表段落、则最大额定值应为±6V:

    BTW、在什么情况下您预计会出现负输入?

    此致、Guang