This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA549:电流限制容差&放大器;偏移。

Guru**** 2989520 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA549, OPA548, OPA547

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/885659/opa549-current-limit-tolerance-offset

器件型号:OPA549
主题中讨论的其他器件: OPA548、 OPA547

你好

我们使用 OPA549设计了以下条件。
该设计是完整的、OPA549不能被更改。

电源电压:+/-15V

所需输出电流:+/-1A、+/-0.33A

电流限制:+/-0.47A、+/-1.45A

当电流限制为 0.47A 和1.45A 时、我们请求电流限制容差和偏移。
 
此致。
 

-。  电源电压:+/-15V

-。 所需输出电流:+/-1A、+/-0.33A

-。 电流限制:+/-0.47A、+/-1.45A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Louis、

    OPA549数据表提供了一个关于电流限制容差的保证、即  -在 TJ =+25±C 的高速测试中、对于 VS =±30V、RCL = 7.5kΩ Ω、ILIM =±5A、RL = 4Ω Ω、电流限制容差为±200mA 典型值、°500mA 最大值 因此、对于这些非常具体的条件下的5A 快速输出电流测试、容差典型值为±4%、最大值为±10%。 然而、这只适用于这个5安培的特定条件集、并且在另外一组条件下、此容差也许会更严格或者更宽松。 对其他案件的情况不作任何保证。

    OPA549数据表确实提供了一个典型特性曲线、此曲线显示了电流限制与电源电压间的关系、此特性曲线对于近似计算您感兴趣使用的电流电平的电流限制应该很有用。 从图中可以看出、对于每个不同的电流曲线、典型容差似乎在相同的范围内。 该容差似乎随着电源电压的升高而变紧。

    但是、请注意、OPA549数据表中的 PG 状态。 8在"可调电流限制"部分中、"在电流限制小于1A 的情况下 OPA549的运行会导致电流限制精度降低。 需要较低输出电流的应用可能更适合 OPA547或 OPA548。" 对于较低的电流电平、需要考虑这一点。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程