This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333:TINA 中的 INA333仿真不提供预期的输出

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: INA333, LM7705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/895832/ina333-ina333-simulation-in-tina-does-not-give-expected-output

器件型号:INA333
主题中讨论的其他器件: LM7705

您好!

我正在尝试在 TINA 中模拟 INA333电路、它看起来不工作。

我的输入正弦波的最小值/最大值设置为0 - 13mV。 根据数据表、增益电阻器为1.1k 时、增益应约为92。 如下面的屏幕截图所示、输出不符合预期(应为正弦波、最小/最大偏移为0 - 1.96V、偏移为200mV。

我出了什么问题?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilson、

    您超出了 INA333的共模输入电压范围。 与电源轨保持至少0.1V 的距离:

    e2e.ti.com/.../wilson_5F00_ina333.TSC

    因此、您的信号在 INA333的输出上已经是错误的。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    感谢您的回复和帮助。 没错、我应该已经查看了数据表的单电源操作部分。

    尽管我想知道使用双电源配置是否仍然代表我的最终设计、但仿真现在似乎可以正常工作?

    谢谢、
    Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilson、

    如果您无法更改输入电压(6.5mV +/- 6.5mV)、那么您迫切需要使用负电源电压。 如果您将-2V 作为负电源电压、将+3V 作为正电源电压、您可以得到以下结果:

    但是、如果您选择0V 作为负电源电压、您的电路将无法处理您的输入信号:

    您可以使用负偏置发生器 LM7705来产生-0.23V。 但您还需要降低增益、然后:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai!

    您好、Wilson、

    看起来这已解决。 现在关闭线程。