This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OP07D:一些参数

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/896480/op07d-some-parameters

器件型号:OP07D

您好!

我的客户想知道 OP07D 的以下参数。
这些值是否可用?  

1。
共模输入电阻的典型值

2.
输入噪声电压的最大值

3.
输入噪声电流的最大值

4.
PSRR 的最大值和典型值  

5.
在数据表中,对于“Vo=0,无负载”条件,功率耗散被定义为80mW (典型值)和150mW (最大值)。

这些值的典型值和最大值电压是多少?

 

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    请注意、OP07D 在很大程度上是传统运算放大器、未指定客户请求的参数限制。 请查看我的答案:


    共模输入电阻的典型值

    OP07D MΩ 特性表中列出的输入电阻是差分模式输入电阻、典型值为31m Ω。 此类双极输入设计的共模输入电阻大致相当于差分输入电阻的1000x 或更高。

    2.
    输入噪声电压的最大值

    TI 不会为大多数运算放大器指定最大电压噪声、也不会为 OP07D 指定最大电压噪声。

    3.
    输入噪声电流的最大值

    TI 不会为 大多数运算放大器指定最大电流噪声、也不会为 OP07D 指定最大电流噪声。

    4.
    PSRR 的最大值和典型值  

    将以下数据表规格转换为 dB:

    5.
    在数据表中,对于“Vo=0,无负载”条件,功率耗散被定义为80mW (典型值)和150mW (最大值)。

    这些值的典型值和最大值电压是多少?

    电气特性表中的说明:"7.5指定自然通风温度下的电气特性、VCC±=±15V (除非另有说明)(1)。"

    此致、Thomas

    精密应用工程