Other Parts Discussed in Thread: OPA2388, OPA2192, OPA388
主题中讨论的其他器件: OPA2192、 OPA388
您好!
我正在努力使用基于 OPA2388的峰值检测器电路、它只是不想工作!
我最终将其简化为:
当通过可重复输入信号进行适当刺激时、我从中得到的结果如下:
我不明白为什么 C331电容器不能保持电荷、我唯一能责怪它的是运算放大器输入的输入泄漏电流。 数据表显示了小于1nA 的 AM 输入偏置电流、但它表示这是 Ri = 100kOhm 时的电流。 我不确定这位 Ri 是指什么、它是需要添加到 opapm 输入端的额外串联电阻吗? 如果我考虑连接到 C331的两个运算放大器输入(每个输入约为1nA)的泄漏电流和二极管的最大反向电流(30nA)、我估计电容器上的衰减在1ms 期间不得大于35mV (即输入信号的重复率)。
我必须指出的是、我明确不是使用示波器直接探测电容器电压、以防止探头阻抗使电容器放电。 我只能查看第二个运算放大器的输出(在缓冲器配置中)。
有什么想法吗? OPA2388是否是适合该工作的器件? 我更换了运算放大器 IC 和二极管、以防我处理故障、但事实并非如此。
最好的雷加
克里斯蒂安