This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301:适用于1000峰值 A 应用的 amc1301

Guru**** 2846490 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/896471/amc1301-amc1301-for-1000-peak-a-application

器件型号:AMC1301

尊敬的团队:

AMC1301是否可用于1000A 峰值电流测量应用? 是否有适用于此应用的参考设计?

谢谢。

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:

    从理论上讲、我看不到这方面的问题。 您只需根据了解器件峰值电流和输入电压范围的欧姆定律来确定分流电阻器的大小。