This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO224:ISO224与 ADS8586S ADC 配合使用

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO224, ADS8586S, ADS7945
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/896162/iso224-iso224-use-with-ads8586s-adc

器件型号:ISO224
主题中讨论的其他器件: ADS8586SADS7945

您好!

我想测量220V 50Hz 的市电电压。 我想将 ISO224增强型隔离放大器与 ADS8586S 双极输入 ADC 配合使用。 但是我不确定 ISO224是否可以直接驱动 ADS8586S (通过 RC 滤波 ISO224输出)。

是否最好在 ISO224输出端使用运算放大器将差分信号转换为单端信号并将信号端信号连接到 ADC?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehmet、

    是的、您可以这样做。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 没有运算放大器的配置会怎么样? 如果我将 ISO224输出直接连接到 ADS8586S ADC,ISO224输出能否驱动 ADS8586? 我应该考虑哪些数据表参数?

    此致、

    Mehmet。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehmet、

    ISO224的差分输出需要从高侧到低侧提供高共模抑制、并确保高抗噪性。 仅使用 ISO224的输出信号之一并省略差分放大器(或真正的差分输入级)是不明智的。 我绝对不会这样做。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的回答。 实际上、我想使用正负输出 OUTP 和 OUTN 并将它们连接到差分 ADC、如下所示、我从数据表中获取它。 只有 R-C-R 网络并直接连接到差分 ADC、而无需使用额外的运算放大器。 我要求确保、如果 ISO224的输出侧没有运算放大器、下面的电路不是一个好主意?  

    谢谢、

    Mehmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehmet、

    是的、ADS7945可通过这种方式进行连接、因为它提供真正的差分输入。 但 ADS8586S 需要将"AIN_nGND"引脚连接到信号接地、这与 ISO224不可能结合、因为 ISO224的两个输出都发出 VDD2/2的共模电压(中间电源)。 这样做会使 ISO224的 OUTN 引脚短路!

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    再次感谢、我现在很清楚。 关于 ISO224输出端 R-C-R 滤波器的最后一个问题、您对电容器和电阻器的值有什么建议吗?

    (50Hz 输入电源)

    此致、

    Mehmet。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    复活节快乐!Mehmet!

    RCR 滤波器更多地是电荷反冲滤波器、而不是标准低通滤波器。 该滤波器的尺寸主要取决于使用的 ADC。 ADS7945的数据集在第33、34和35页的"应用信息"一节中非常详尽地讨论了这个问题。

    另一方面、ADS8586S 不需要这样的电荷反冲滤波器、因为它包含自己的 ADC 驱动器。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    复活节快乐!

    感谢你的帮助。

    此致、

    Mehmet。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kai 给出的正确答案!  复活节快乐!

    除了目前的好评论之外、请查看下面的两个电路指导手册、一个用于差分输入 ADC、另一个用于伪差分 ADC。  更正了 ADS858x 系列器件不需要输入驱动器、因为它们是集成的。

    具有隔离式放大器和差分输入 ADC 的±12V 电压检测电路

    具有隔离放大器和伪差分 ADC 的±12V 电压检测电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    复活节快乐,Collin :-)

    Kai