This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LT1013D:允许的电源范围

Guru**** 2554000 points
Other Parts Discussed in Thread: LT1013D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/885404/lt1013d-supply-range-allowed

器件型号:LT1013D

大家好、

我想知道是否可以为该运算放大器提供+15V/0V 电压;它是否可以在这种情况下工作?

提前感谢您。

此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、您好!

    是- LT1013D 可由单个+15V/ 0V 电源供电、但需要根据单电源条件观察输入共模电压范围 VICR 和输出电压范围 VOM。  

    在25°C 和+/-15V 电源下、VICR 共模输入电压范围的建议范围为-15V 至 +13.5V。由于负电源被0V 取代、VICR 范围变为大约0V 至+13.5V。同样、VOM、 使用+/-15V 电源时、RL = 2 kΩ 和25°C 时的最大峰值输出电压摆幅为±12.5最小值和±14V 典型值。 因此、使用单个+15V 电源时、低端上的 VOM 最小值约为+2.5V、高端上的 VOM 典型值约为+14V

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程