This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4130:器件在+/-12V 条件下以非常高的电压运行、输出上无负载

Guru**** 2843460 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/885108/ths4130-part-runs-very-hot-at--12v-with-no-load-on-outputs

器件型号:THS4130

您好!

使用增益为20 (20k/1k 电阻器)、电压为+/- 12V 的 THS4130全差分放大器。  当我为电路板供电时、所有这些 THS4130器件在其输出上无负载的情况下以触控方式发热。  这是"正常"吗?  如果我将电源降低至+/-8V、这会使它们"手指可触摸"。  这些器件的额定电压高达+/-15V -我是否做了一些错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上 Richard、  

    该器件的典型电源电流为12.5mA、略高。 在24V 电源下、静态功耗为300mW、  

    不确定您使用的是哪种封装、但假设 DGK 为134C/W TJA、这确实是环境温度上升40C、因此您应该感到这种情况。

    或者、它可能会振荡-您检查过吗?