This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9064:Lm6134的替代产品

Guru**** 2835755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM6134, LM6132, TLV9064, OPA4197, OPA4192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/885013/tlv9064-alternative-to-lm6134

器件型号:TLV9064
主题中讨论的其他器件:LM6134LM6132OPA4197OPA4192

大家好、

我目前正在评估 LM6132/LM6134代码的替代方案
具有以下要求:

封装 TSSOP 14引脚(四路运算放大器)

5.5V 电压电源(在3.3V 时提供)

GBW 至少10MHz

轨到轨

偏移<=3mV

DVO/dT 漂移<=1uV/°C

Tor  过载恢复时间<=200ns

组件、具有生命周期非关键、交货周期标准、易于采样且快速采样

低成本。

我进入了 TLV9064、想与您联系、了解您是否有其他可供推荐的选择。

请告诉我。

谢谢、此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    我认为这最适合您所需的规格。  OPA4192和 OPA4197也将满足这些规格、但价格会更高。

    如果您有任何进一步的问题或您的设计要求发生变化、请告知我们。

    此致、

    Daniel