This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA213:将 OUT 电容从10nF 更改为68pF。 是否有风险?

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: INA213

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/884837/ina213-change-the-out-cap-from-10nf-to-68pf-whether-it-has-risks

器件型号:INA213

大家好 、

现在、我的客户遇到 了 INA213的一些问题。 我们需要将输出电容从10nF 更改为68pF。 是否有风险? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    实际上、我们不建议使用高于1nF 的电容器负载。  如果您希望保留10nF、请增大 R91的电阻。  如果您降低电容器值、它将提高 INA213的稳定性、因此这实际上会使 INA213的输出受益。  现在您将改善输出负载的问题将是系统发生变化。  我认为风险很小、但我要警告、可能会有变化、因为10nF 不是推荐的容性负载。