This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6611:射频限制

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6611, OPA837

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/895809/lmh6611-rf-limits

器件型号:LMH6611
主题中讨论的其他器件: OPA837

数据表 SNOSB00K–为在500欧姆和1k 欧姆之间使用射频提供了指导、如第22页/图68所示。

在放大器中使用~ 49.9K 或75K 等较高电阻对于~-60至-75的增益反相放大器应用是否存在问题? (Rin = 1k、Rf=60.4K、Cf = 220pF)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好、我只是在早上写文章、每天下午打高尔夫-我现在正在做的就是如何计算并测量0.1Hz 至10Hz 的时域噪声规格。  

    在高 A 增益和反馈 C 下运行得非常慢-您还需要使用该大反馈 C 检查稳定性-我们在过去几年中发现、当我们将实际无功开环输出阻抗包含在该反馈 C 中时 可能会遇到一些问题、这些问题被早期型号的糟糕所掩盖。 我怀疑这个模型已经更新为更好的 Zol 模型、但您可以对它进行测试以了解它的外观、  

    这里讨论了一些改进的环路增益(精密 实验内容略有关闭)、然后是有关 VFA 问题和解决方案的一些细节。  

    https://www.planetanalogue.com/stability-issues-for-high-speed-amplifiers-introductory-background-and-improved-analysis-insight-5/#

    https://www.planetanalogue.com/stability-issues-and-resolutions-for-high-speed-voltage-feedback-op-amps-insight-6/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便提一下 Steve、ti web 模型是 PSPICE -我在这里有一个 TINA 模型、即-2008、虽然它基于晶体管(通常是最好的)、但 Q 子电路太简单了。  

    e2e.ti.com/.../LMH6611_5F00_2008-model.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克尔-

    很高兴听到你的声音,我希望你安全,好 -谢谢你的指导!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    这应该是好的。 数据表中讨论建议射频值的部分未考虑将反馈电容引入电路。 CF 和 Cin 产生的零点应在不限制带宽的情况下保持放大器的稳定性。 您可以在随附的 TINA 模型中看到这一点:

    e2e.ti.com/.../Steve.TSC

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不会很乐观、Hasan、  

    我尝试的要点是、该 RR 输出模型可能不模拟我们在这些级中看到的较高 F 谐振、而是更新的模型- LMH6611模型产生的结果-可能是正确的、 但大多数器件都具有下面显示的 OPA837模型、我从设计人员那里得到了该 Zol、并调整了中的模型、以便在输出端使用 RLC 网络进行生产。  

    查看 LMH6611、该页面上有一个闭环图和一个有趣的错误-可能是 AV = 1V/V 不相等、  

    这里是 OPA837 zol 在模型中的样子-理想情况下、此时您需要让设计人员恢复设计文件并运行开环 zout 以查看是否需要模型更新-我不可能知道、 但是、OPA837的 Zout 中的谐振会导致相位裕度随反馈 C 下降。高精度实验室 LG 仿真方法未命中、而我使用的断开求和节点处环路的方法未命中、如该第5部分文章中所述 附件。