This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA821:放大器两个端子的阻抗匹配

Guru**** 2680875 points

Other Parts Discussed in Thread: INA821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/894272/ina821-impedance-matching-for-both-terminals-of-the-amplifier

器件型号:INA821

我正在设计以下电路、用于在放大后测量两个电压之间的差值。 我在反相输入端具有1KHz 滤波器、并通过继电器 RG 设置增益1来校准运算放大器的偏移。 其中一个端子处的滤波器是否会导致任何问题? RG 继电器可以使用什么最大可能 Coff 来最大程度地减小 RG 端子之间的寄生失配?

INA821的布局指南提到了以下几点:

请务必确保两个输入路径都与源阻抗和电容匹配良好、以避免将共模信号转换为差分信号。 即使增益设置引脚的寄生电容轻微不匹配、也会导致 CMRR 随频率的降低。 例如,在使用开关或 PhotoMOSRegistered继电器实现增益开关以更改 RG 值的应用中,选择组件以使开关电容尽可能小,最重要的是,以最大限度地减少 RG 引脚之间的电容不匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shivangi、您好!

    您是否在两个输入端都有要抑制的高共模电压?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shivangi、您好!

    感谢您的发帖。 您能否分享:

    • 电源电压
    • 差分输入电压
    • 共模电压
    • 基准电压
    • 所需的输出电压

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamara、

     

    我将使用该电路进行两次测量。 以下是两种测量的输入:

     

     

    测量1

    测量2.

    电源电压

    +/- 15V

    +/- 15V

    差分输入电压

    -5mV 至5.3mV

    3uV (x 1000)至7.854mV (x 1)

    共模电压

    0.4V 至5.5V

    0.4V 至5.5V

    基准电压

    0V

    0V

    所需的输出电压

    -5V 至5V

    3mV 至7.584mV

    增益

    X1000

    X1000、x1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    在我的测量中、共模电压范围为0.4V 至5.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shivangi、您好!

    如果共模输入电压的频率范围较低(< 100Hz)、则电容不匹配的重要性不大。 话虽如此、我会使仪表放大器两个输入端的输入电路始终保持相同。 那么、为什么不向 INA821的+输入添加相同的低通滤波器呢? 它将提供一些保护并降低 EMI。

    您能不能对您的信号说些什么? 它们来自哪里? 它们的源阻抗如何? 信号频率范围如何? 共模电压怎么样? 是直流电吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我将此电路用于两种不同的测量。 在一种情况下、两个直流信号都来自 LDO 器件(正在测试)、两个信号之间的偏移在增益为1000的放大后测量。 器件的噪声仅为几 uVrms。 在另一个测量中、反相端子上的信号来自 DAC、而 LDO 驱动同相端子上的直流信号。 在这两种情况下、共模电压都是直流电。 连接到 INA 的+input 和-input 的 LDO 信号的源阻抗分别为22k 和2k。

    我在 INA 的正输入端没有低通滤波器、因为它由一个内部电流源驱动、该电流源在 LDO 的电源电压下变化大约十个 NAS。 因此、在 INA 的正输入端放置一个1KHz 滤波器将需要很长时间、当 Vin 发生变化时、电压才会稳定。 我尝试使用 Vin 测量该信号的电压变化、方法是针对固定 DAC 输出获取两个增益差分读数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shivangi、您好!

    我认为它应该起作用。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shivangi、您好!

    两个输入之间时间常数的任何不平衡都会导致仪表放大器输入端出现差分信号。 这种电压差将被放大并传递到信号链中的下一级、就好像它是真正的信号、这将是一个误差。 如果考虑到这一点、则您的电路应该正常工作。