This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904B-Q1:LM2904B 作为缓冲器

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2904B, LM2904B-Q1, TLV313, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/895774/lm2904b-q1-lm2904b-as-a-buffer

器件型号:LM2904B-Q1
主题中讨论的其他器件:LM2904BTLV313TINA-TI

大家好、

我想使用来自 LM2904B 的一个通道作为具有外部 BJT 的缓冲器-请参阅随附的仿真。

输出电流为200mA、信号范围为0.1V~1V。  

仿真不起作用的原因是什么? LM2904B-Q1规格中是否存在任何限制因素?

我可以使用 TLV313等来运行此仿真。

e2e.ti.com/.../Bufer.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piotr、

    我认为这可能是 LM2904B 模型的问题。 我会尽快回复您并提供答案。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piotr、

    当我将 NPN 晶体管更改为 TINA-TI 中提供的通用 NPN 晶体管以及与运算放大器电源串联的电流表时、我能够使电路运行。 请参阅随附的 TINA 文件。 这是否对客户有效?

    e2e.ti.com/.../LM2904B-V-to-I-Buffer.TSC

    谢谢、

    Tim Claycomb