This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393-N:DSBGA 封装问题

Guru**** 2524500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM393-N, LM393B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/895500/lm393-n-dsbga-package-question

器件型号:LM393-N
主题中讨论的其他器件: LM393B

我对 LM393-N 的 DSBGA 封装有一个非常具体的问题。

有一位客户考虑使用此封装、但他们对 DSBGA 封装在"顶部"放置环氧树脂/树脂/等涂层的方式感到紧张、而底部(焊球所在的位置)基本上只是一个"阻焊层"(根据 AN-1112应用报告)

他们进行了严格的预验收器件封装测试(通过个人电子邮件提供详细信息)、并担心这种"薄焊层"的稳健性/可靠性、以保持测试。

是否有任何有关封装薄"涂层"强度/弹性特性的信息/数据可以共享(甚至通过电子邮件)?

此致、

Darren  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren

    我将看到明天我可以找到哪些信息,但您是否向客户展示了 lm393b 的新无引线封装选项? 它是一个2x2 WSON 封装,现在正在取样。 这似乎是他们更好的选择,而且性能得到提高。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    裸片底部覆盖在比正常聚合物钝化更厚的覆层中- 它不是 PCB 上的软"阻焊层"。 因此、芯片底部以及任何封装器件都是密封的。

    是否存在特定的关注领域? 正确安装后、芯片底部应受到 PCB 的物理保护。 我会更加关注器件周围的其他 SMT 无源器件。 如果存在湿气或环境问题、则整个组件应使用保形涂层或石蜡进行密封、以保护所有组件。

    请参阅封装应用手册"DSBGA"部分-但您已经找到了主要应用手册(AN-1112)。

    http://www.ti.com/support-packaging/packaging-resources/SMT-and-application-notes.html#dsbga

    我将向您发送封装组联系人的内部链接。