This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9301:TLV9301和 TLV9351的输入阻抗和输出阻抗是多少

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9351, TLV9301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/895629/tlv9301-what-are-the-input-impedance-and-output-impedance-of-tlv9301-and-tlv9351

器件型号:TLV9301
主题中讨论的其他器件:TLV9351

大家好、

我是否可以知道 TLV9301和 TLV9351的输入阻抗和输出阻抗是多少?

谢谢你。

此致、

Cindy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy 您好、

    数据表中提供了输入阻抗。 请查看第6.7节中"输入电容"下的内容。

    第6.7节还给出了"开环输出阻抗"。 另见图25和26。

    数据表中未给出"闭环输出阻抗"、因为它在很大程度上取决于设置的增益("闭环增益")、并由此取决于 OPAMP 电路的反馈因子("环路增益"):

    "闭环输出阻抗"="开环输出阻抗"/(1 +"环路增益")。

    使用

    "环路增益"="开环增益"/"闭环增益"

    请记住、"开环增益"在很大程度上取决于频率。 "开环增益"图也可以在数据表中看到。 请参阅图7和10。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy 您好、

    除了 Kai 的回复、有关 如何计算运算放大器输入阻抗的说明、请参阅此论坛博文。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的帮助!

    -Tim Claycomb