This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8278Q-Q1:LMP8272Q-Q1等更高增益放大器建议

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP8278Q-Q1, INA271

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/895688/lmp8278q-q1-higher-gain-amplifier-recommendation-like-lmp8272q-q1

器件型号:LMP8278Q-Q1
主题中讨论的其他器件: INA271

大家好、

在客户现场评估 LMP8278Q-Q1。 我们希望使用 LMP8278Q-Q1替代 AD8208。 对于第一级增益、LMP8278Q-Q1为 7、AD8208为10。

我们是否有与 AD8208相同的放大器。 请就此提供帮助。 谢谢。

顺便说一下、如果我们没有像 AD8208这样的器件、请帮助我为 AD8208和 LMP8278Q-Q1制作一个比较表、以便让客户下次使用 TI 的器件。 谢谢。

BR

郭松珍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    松镇

    如果您需要相同的封装和增益引脚排列、则会限制选择。  您提到的一个最接近您所需的内容。  对于增益为20的情况、您可以查看 INA271、因为它将适合封装、引脚排列和增益、但当 Vsense <20mV 时、会出现一些非线性行为。  有关更多详细信息、请参阅数据集部分9.1.3 VSENSE 和共模电压导致的精度变化。