This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2902-Q1:LM2902KAVQPWRQ1最小输入偏移

Guru**** 2513195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/894513/lm2902-q1-lm2902kavqpwrq1-min-input-offset

器件型号:LM2902-Q1

各位专家、您好!

您是否可以帮助确认 LM2902KAVQPWRQ1的最小输入偏移? 我的客户正在进行最坏情况分析、并想知道这个数字。

谢谢你。

此致、

Wei-Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei-Hao、

    最小偏移为-7mV。 这在"MAX"列中提供。 尽管在最大列中只提供了一个正数、但由于偏移电压具有以0为中心的高斯分布、因此假定该数为正数和负数。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tim。

    感谢您的信息。 我会将其传递给我的客户

    此致、

    Wei-Hao