This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV932-N-Q1:未加密 Spice 模型

Guru**** 1214490 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV932-N-Q1, LMV932-N, LMV931-N, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/895340/lmv932-n-q1-unencrypted-spice-model

器件型号:LMV932-N-Q1
主题中讨论的其他器件: LMV932-NLMV931-NTINA-TI

您好!  

客户请求 LMV932-N-Q1的未加密 SPICE 模型。 但是、它不适用于该产品、

我们发现 http://www.ti.com/product/LMV931-N/toolssoftware 上提供了 PSPICE 模型、如果我没有弄错的话、它是 LMV932-N-Q1的单通道版本和非汽车版本。

1.我们可否要求确认是否可以使用这种型号?
2.根据相关的 E2E 主题、我们能否请求确认这是否为未加密版本?

非常感谢。

此致、
Elisha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Elisha Tarroza71"]我们能否要求确认是否可以使用此模型?

    客户将在 Simetrix 中将其用于 Montecarlo Simulation

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha、  

    对这种混乱表示歉意。 LMV932-N 和 LMV931-N 共享相同的 PSPICE 模型。 我们的模型未加密。 请继续使用 http://www.ti.com/product/LMV931-N/toolssoftware 上提供的模型

    我还在 TINA-TI 上为您创建了一个基本电路。  e2e.ti.com/.../LMV931_2D00_N.TSC

    该文件可在 TINA-TI 中打开。 TINA-TI 是一款免费的仿真软件、可从 http://www.ti.com/tool/TINA-TI 内获得。  

    如果您有任何疑问、请告知我们。  

    此致、

    Bala Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bala:  


    非常感谢您的回复和分享 TINA 电路。

    不过、还有一个问题:我们是否碰巧有未加密版本? 客户请求未加密版本是因为他使用了 Simetrix、并且需要进行 MonteCarlo Simulation。

    根据我之前通过其他 E2E 线程所读的内容、TINA-TI 的免费版本不支持 MonteCarlo 仿真

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Elisha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha、  

    很抱歉、这是一个拼写错误。 我们的模型未加密。 请与您的客户分享 https://www.ti.com/product/LMV931-N/toolssoftware 上提供的型号。  

    没错、TINA-TI 的免费版本不支持 Monte Carlo 分析。

    我刚刚查看 了 Simetrix 规格。 仿真器看起来可以放入任何扩展名的文件、只要它是网络表(SPICE 代码)即可。  

    如果您有任何其他问题、请告知我们。  

    此致、

    Bala Ravi