This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:正在验证支持的 I2C 版本?

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226-Q1, INA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/895405/ina226-verifying-i2c-version-supported

器件型号:INA226
主题中讨论的其他器件: INA3221

大家好、团队、

我的客户想要验证 INA226-Q1和 INA3221支持哪个版本的 I2C 通信? 他正在寻求澄清 I2C 的哪个版本、2.1至6.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Julio、

    这些器件与所有 I2C 版本兼容、并受其数据表中自己的 I2C 特性/规格的限制。 版本3是快速模式增强版的引入。 INA226-Q1和 INA3221具有高速模式、时钟速率分别在2.94MHz 和2.44MHz 上达到最大值。 其他版本似乎是对用户手册以及上拉电阻器计算方式的更改。

    无论采用哪种方式、器件都只与 I2C 兼容、因此主机的速度和性能需要与电流感应放大器相匹配。

    此致、

    Peter